This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:TPS2660的终端处理

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/838319/tps2660-terminal-treatment-of-tps2660

器件型号:TPS2660

你(们)好

请让我向您询问 TPS2660的终端处理情况
如果我不使用 /FLT、UVLO、 OVP 和 IMON、  
我是否可以将这些终端视为以下终端?

 /FLT:打开
 UVLO:开路
 OVP:打开
 IMON:打开

此致、
中山市
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nakayama 您好!

    /FLT 和 IMON 可保持打开状态。 但 UVLO 和 OVP 不能保持开路。

    UVLO 和 OVP 可连接到 RTN、如 数据表中的图69所示、

    如果 UVLO 和 OVP 连接到 RTN、器件会选择出厂设置的欠压和过压跳闸电平。 请参阅 7.5电气特性

    UVLO 引脚还可以连接到具有~300k 电阻器的 IN 引脚。 这将禁用 UVLO 功能、器件将在 POR 阈值处打开/关闭。