请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2660 你(们)好
请让我向您询问 TPS2660的终端处理情况
如果我不使用 /FLT、UVLO、 OVP 和 IMON、
我是否可以将这些终端视为以下终端?
/FLT:打开
UVLO:开路
OVP:打开
IMON:打开
此致、
中山市
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Nakayama 您好!
/FLT 和 IMON 可保持打开状态。 但 UVLO 和 OVP 不能保持开路。
UVLO 和 OVP 可连接到 RTN、如 数据表中的图69所示、
如果 UVLO 和 OVP 连接到 RTN、器件会选择出厂设置的欠压和过压跳闸电平。 请参阅 7.5电气特性。
UVLO 引脚还可以连接到具有~300k 电阻器的 IN 引脚。 这将禁用 UVLO 功能、器件将在 POR 阈值处打开/关闭。