This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51225C:使用电荷泵的电源能力

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51225C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/838421/tps51225c-ability-of-power-supply-using-charge-pump

器件型号:TPS51225C

你(们)好

TPS51225C 可使用电荷泵提供的最大功率是多少?

取决于外部电荷泵电路?

2.是否可以生成12V 输出?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于电荷泵电路、建议仅使用<10mA 作为我的经验。

    如果您要获得12V 电压、请使用~3.3V 作为电荷泵输入、这可能会使输出电压满足您的需求、但可能不是很精确。

    裕昌