This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2595EVM:波形问题

Guru**** 2811815 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/837646/tps2595evm-waveform-question

器件型号:TPS2595EVM
主题中讨论的其他器件:TPS2595

你好

      客户连接到 DUT 并测试19Vin。 波形看起来异常、如下所示。 芯片是否进入 过热循环保护或任何其他根本原因? 谢谢你。  

BR

Patrick

BR

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    此处需要注意的第一点是、建议器件的工作电压仅为18V  

    19V 如何降压至5V? 我在 TPS2595的输出端没有看到任何降压转换器/LDO。  

    您是否通过断开 DUT 并使用电阻负载进行测试来检查同一电路? 这将有助于我们了解负载是否会导致这种行为。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

          您能否帮助查看以下客户测试波形添加电流通道? 它看起来不是热循环导致这 种现象。 对此有任何意见吗? 谢谢你。  

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    您能否指定在哪些条件下捕获了这些波形。 此外、请阐明在快照中捕获的信号。

    VIN 似乎为12V、Vout2似乎为5V。 这意味着 FET 上有15V 的压降、并有一些电流流过 FET。 FET 上的这种功率损耗会导致热关断。 要验证这是否是热关断、您也可以探测故障信号。 。

    数据表中的表2给出了故障置位的条件。 热关断时 FAULT 信号有效。