This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61194:观察到变化的输出电流

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61194

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/837365/tps61194-varying-output-current-observed

器件型号:TPS61194

您好、E2E、

在 TPS61194的特性测试期间  

测试条件:

输入电压=12V

RIset = 49K、Rfset = 160K、PWM=100%、反馈:R1=470K、R2=130K

Vout = 15V、Iout = 50mA/通道。

观察结果:通过阳极测量的电流每9.8秒降低一次。 尽管这种下降持续时间更长(约1.5秒)、但我们观察不到 LED 亮度的任何可感知亮度变化。 波形以供您参考。

这是预期行为吗? 我在数据表中找不到关于这一点的任何说明。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rushi、

      请添加"PWM"和"Fault"波形、我想确保是否发生任何故障。

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、  

    感谢您的回复。

    我的主要检查显示未报告故障且 PWM 稳定、我也看不到背光亮度的任何变化。 我将尽快帮助您处理波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rushi、

      好的、让我们在得到波形时看看。

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    我发现、示波器采样会导致这种情况超过100ms 的时间刻度。 这似乎不是零件/设计问题。 我们可以关闭该线程。