This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM2596:是否可以使用降压转换器来增大电流?

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836264/webench-tools-lm2596-is-it-possible-to-increase-current-by-using-a-buck-converter

器件型号:LM2596

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

你(们)好。

我正在设计一个用于增加电流的电路。 我在输入端有20V 500mA 、但 我希望在启动时达到5V 1A 或超过1A。 我尝试使用 webench 来获得设计、但 Webench 不允许我控制输入端的电流、只能控制电压。 那么、我的第一个问题是、是否可以使用降压转换器获得我想要的结果? 第二个是如何对其进行仿真并控制输入端的电流值。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Awa Tendeng:

    您能不能让我详细了解一下您的应用以及您对输入电流有何限制。 降压转换器的输入电流将始终取决于以下公式:Iin =(Vout.Iout)/Iin。 降压转换器不用于调节输入电流、它仅调节输出电压。

    此致、

    Ankit Gupta

    电源解决方案应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的重播。  

    我使用太阳能电池板为直流电机供电。 太阳能电池板产生大约10W 的功率。 当我测量电流和电压时、我发现了类似 20V 500mA 的电流。 我需要为我的应用提供5-7V 1-1.5A 电流。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Awa Tendeng:

    降压转换器无法控制输入电流。 它始终为 Iin =(Vout.Iout)/Vin。

    此致、

    Ankit Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、使用 Webench 仿真器是否可以提供输入电压和电流的值并测量输出电压和电流? 还是使用低频发生器等虚拟仪器?

    此致、

    AWA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    借助 webench、您只能给出输入电压、输出电压和输出电流的值。 这个公式为您提供输入电流、即 Iin =(Vout.Iout)/(Vin*eff)。

    此致、

    Ankit Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的所有建议。 他们很有帮助。

    此致