This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请咨询 TI 器件以更换 LTC3825

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28730, UCC28704, UCC24636

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/838049/inquire-ti-device-to-replace-ltc3825

主题中讨论的其他器件:UCC28730UCC28704UCC24636

您好、先生、

我是否可以从您那里了解我们是否有合适的解决方案可以替代 LTC3825?

谢谢你。

陈爱德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    如果客户需要超低 待机功耗 UCC28730、我们有许多 PSR 控制器可替代 LTC3825、例如 UCC28704和 UCC28730。 否则,建议使用 UCC28704。 它们的初级侧没有 SR 信号。 因此,对于 SR 控制,建议使用 UCC24636。

    谢谢。