This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR61428:7 - 12V 输入电压、13.2V 输出电压-最大电流是多少?

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR61428, LMR62014
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/837516/lmr61428-7---12vin-13-2vout---what-max-current

器件型号:LMR61428
主题中讨论的其他器件: LMR62014

我遇到了数据表未涵盖的运行问题。 我有一个7至12V 的输入电压变量、需要13.2V 输出电压。 我可以期望输出什么电流?  

LMR61428的额定电流应为2.8A、但数据表中的图显然不足以应对中的更高电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您可以分享您的原理图吗? 所需的输出电流是多少。 此器件不适合此应用、您是否考虑其他器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Jasper

    我决定改用 LMR62014。 根据 webench、它将降至5%的占空比、并且仍可在12V IN 和12.6V OUT 下工作。 在12.6V 时、Imax 约为0.6A。 输入电压约为9V、但在7V 至12V 的极端条件下可能会有所变化。

    我的电流原理图如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请使用3个4.7uF 输入电容器和3个4.7 uF 输出电容器。 WEBENCH 有一个数量通知、Cin 和 Cout 数量为3。