This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54308:定期监控电流

Guru**** 2529950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/837918/tps54308-periodic-monitoring-current

器件型号:TPS54308

您好:

我使用 TI TPS54308。 我有一些问题要咨询,请帮我解决,谢谢。

我们在直流/直流输出端放置了一个磁珠;电流磁珠的额定值为2.2A、可承受4.4A/20ms。我想问您需要多长时间保护 TPS54308的输出电流超过3A 并切断输出?

芯片 PWM 周期是指芯片内部开关频率0.35M、即47uS?当输出大约为9V、47uS 且电流大于3A 时、它是否可以切断?μ A

在规范中、I (LIM_HS) max5.9A、I (LIM_LS) Max 5.5A、我想知道它是否大于此参数、是否可以切断?

在技术规格第7.3.11.2节中、512个周期和16384个周期究竟指什么?您能帮助解释一下吗?

BR

阳光明媚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    触发电流限制后、器件将等待 512个开关周期、然后进入间断模式。  

    512/350kHz=1.46ms。

    16384个周期表示器件在 16384个周期断续时间后重新启动。

    16384/350kHz=46.8ms

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn:

    非常感谢您的回答。 此外、请帮助回答问题2和3。 谢谢你。

    当9 v 的输出为46.8ms 时、我们当前大于3A、它是否可以切断?
    在规范中、I (LIM_HS) max5.9A、I (LIM_LS) Max 5.5A、我想知道它是否大于此参数、是否可以切断?
    BR
    阳光明媚
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunny、

    2.它取决于电感器的电流、如果电流限制被触发、并且持续46.8ms、转换器将关闭。

    对于第二个问题、我不确定您要问什么?

    肖恩