This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478:轻负载下的降压模式或脉冲跳跃

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836724/lm3478-bust-mode-or-pulse-skip-at-light-load

器件型号:LM3478
主题中讨论的其他器件: LM5155

你(们)好


我看到了一些有关轻负载行为的 E2E 帖子。 例如脉冲跳跃和突发模式。

该器件具有突发模式或脉冲跳跃模式的哪一个?

根据我的理解、突发模式是重复一些脉冲和长低电平状态的行为。 另一方面、脉冲跳跃模式是重复一个脉冲(最小脉冲)和长低电平状态的行为。

更确切地说、这两种行为略有不同。但这两种行为都是为了提高轻负载时的效率。

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koji、

    感谢您提出问题。

    LM3478在轻负载条件下以多个脉冲运行、然后等待输出电压衰减。 如果您在轻负载时需要更少的纹波、LM5155将在轻负载时以脉冲跳跃模式运行。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    我很抱歉我的答复有延误。

    我了解该器件在轻负载时的行为。 我需要建议添加虚拟负载或建议使用 LM5155。

    此致、

    本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koji、

    更改为 LM5155或添加虚拟负载都会降低输出上的纹波。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!