This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:BQ51050B:当接收器线圈和无线充电器发送器焊盘之间的距离为零(接收器模块直接位于充电器焊盘上方)时、不会进行充电

Guru**** 2543750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/835982/bq51050b-bq51050b-charging-not-happening-when-the-distance-between-receiver-coil-and-wireless-charger-transmitter-pad-is-zero-receiver-module-placed-directly-above-charger-pad

器件型号:BQ51050B

您好!

我们面临一个具有无线充电器和接收器 IC BQ51050B 的模块问题。 问题是、当我们将接收器模块直接放置在充电发送器焊盘上方时、不会发生充电。 但是、当我们缓慢地将接收器模块保持在充电发送器焊盘上方且气隙约为3mm 时、充电开始、我们可以将接收器模块自由地置于充电发送器焊盘上方、电池将充电 (有时充电会在充满电之前停止、然后我们必须从焊盘上取出接收器模块、然后再次将其放置、如上所述)。 这可能是什么原因?  我们尝试的是、我们放置了厚度超过3mm 的热敏电阻、并将接收器模块放置在热敏电阻之上。 无论我们尝试了多少次和不同的方向、电池都会突然充电;电池会毫无中断地充满电。 接收器线圈自感(LS)约为28uH、Ls 与铁氧体板、电池和初级屏蔽约为32uH。

希望尽快获得支持。

此致

Hafiz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已在数据表中读出、允许的最大接收功率为375mW、如果接收功率大于375mW、接收器将向发送器发送错误、以便发送器不会停止传输功率。 如何测量接收到的功率并检查这是否导致了问题、因为当接收器靠近发送器时、我们面临着问题。

    已连接非充电条件下的 RECT 输出波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RECT 处的电压看起来已经足够高、应该大于2.7V 才能启动。  但看起来最大值可能过高、最大值为15V、OVP 点。

    您使用的是 CS 调谐电容器的值?  还有通信电容值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Ls = 28uH (大约) & LS'= 35uH (在铁氧体板卡在线圈后面的情况下测量)。 CS -> C1 = 0.067uF (串联第一谐振电容)、 C2 = 890pF (并联谐振电容)。 Comm 1 = 0.022uF (50V)和 Comm 2 = 0.022uF (50V)。

    假设 RECT 电压过高、我们的电感值应较高。 是否有减少磁耦合的建议?

    行为取决于 b/w 接收器线圈和初级线圈的距离、就好像我保持大于3mm 的间隙将突然开始充电。

    此致

    Hafiz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    如果 LS'=35uH、67nF 的 Cs (C1)值大约为正确值。

    尝试将 Comm1和 Comm1电容器减少至大约10nF。  通信电容器应约为 Cs (C1)值的10%、您使用的高 L 线圈会降低 Cs。

    线圈到线圈的距离应为2.5mm 至5mm。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已将 COMM 2和 COMM2电容器更改为0.01uF。 将充电接收器模块置于发送器模块上方时、充电器检测得到了很大的改进。 但是、我们仍然感到过程中存在延迟。 我们必须缓慢地将模块置于发送器上方。 如果我们随意将模块放置在发送器上方、则表示它没有充电。 我们认为距离问题已减少到不足1mm。 我们是否仍然需要调整 COMM 电容器。 因为67nF (Cs)的10%是6700pF = 0.0067uF。  我们是否会尝试这个值来改善结果。

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您说高 L 线圈会降低 Cs。 我们可以测量降低的 Cs 值吗? 线圈电感与有效的 Cs 值之间是否存在任何关系?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    CS 值由 RX 线圈的 Ls 确定。  Ls 是线圈安装在器件外壳和 TX 上时的测量值。  数据表中的线圈 L 值为自然通风、不受周围金属的影响。

    Ls 和 Cs 调谐至100kHz。  

    当 Ls 值上升时、Cs 值将下降以保持100kHz 的调谐。