This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] BQ51020:Qi 充电器接收器参考设计器件

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51020
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/838056/faq-bq51020-qi-charger-receiver-reference-design-parts

器件型号:BQ51020

您好!

我正在尝试在我的参考设计中快速实施 BQ51020、但鉴于此器件和参考设计/评估模块(BQ51020EVM-520)的使用年限、我发现这很难。

部分零件已灭绝、未更换;

MOSFET P 型- TI CSD75301W1015:灭绝

RX 线圈- Vishay P/N IWAS4832FFEB9R7J50:灭绝

这是否表明、在产品发布5年后、它也将消失、我应该找到另 一个要使用的部件?

是否有您可以为上述项目推荐的更新参考设计或器件?

我想坚持使用 TI 组件、正如我在设计中对许多其他组件所做的那样。 我们将于下个月开始制造、如果我们无法通过 TI 找到所需的产品、我们将不得不勉强使用较新的产品转到其他地方。

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    部分零件已灭绝、未更换;

    -CSD75301W1015:灭绝 --- Bill J --更换部件 CSD75208E1015 --任何数量的 P CH MOSFET 也将在此应用中工作,保持 RDS 处于低电平。

    -IWAS4832FFEB9R7J50:灭绝-- Bill J --这是 RX 线圈,替代 TDK WR483245-15F5-G  此外、市场上还有许多线圈将满足此要求。  对于较大的线圈、最好是48mm X 32mm 13uH。  如果尺寸减小、请增大此线圈 L 以获得良好性能。

    这是否表明、在产品发布5年后、它也将消失、我应该找到另 一个要使用的部件? -- Bill J --没有计划对零件进行 NRND 或 EOL。

    是否有您可以为上述项目推荐的更新参考设计或器件? -- Bill J --我们有一些其他的 TI 参考设计,但它们的目标是降低功耗。