This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54528:SW GND 短路问题和原理图审查

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54528

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/837487/tps54528-sw-short-to-gnd-issue-and-schematic-review

器件型号:TPS54528

大家好、

在 TPS54528生产期间、在20kpcs 中已发现大约10个器件出现故障。

所有这些都是 SW、即使负载非常小、仅几十 mA、也会对 GND 短路。

您能否帮助检查 sch 和布局、以帮助检查设计是否存在任何风险?

我可以通过电子邮件提供设计文件。

谢谢。

Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Robin

    您可以向我发送电子邮件 、zhao-ma@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    我已经查看过您的原理图、请参阅下面显示的建议

    1) 1) TPS54528旨在与陶瓷低 ESR 电容器一起使用、而不是与 EC8、EC9等电解电容器一起使用。  请参阅数据表的第9.2.2.2节。

    2) 2)需要监控 VIN 引脚上的电压并确保其稳定。   

    3)去耦电容器(C8、C10、C13、C14)的布局需要靠近器件。  请参阅数据表的第11.1节。

    此致、

    简森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的简森:

    感谢您的回复。

    还有一个问题。

    如果使用电解电容器、输出纹波将很大、有损坏器件的风险吗? 稳定性?

    谢谢。

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    影响

    -功率损耗较高

    -直流漂移

    -电容值随时间变化

    -潜在的不良瞬态响应

    此致、

    简森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jensen:

    好的、但我无法理解这会损坏器件的原因。 请您解释一下吗? 谢谢。

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    查看原理图、我不会看到任何导致损坏的风险。  请检查输入和输出波形、并确保它们看起来稳定。   

    此致、

    简森