This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24266:外部 NTC 监控审核请求

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24266

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/838158/bq24266-external-ntc-monitoring-review-request

器件型号:BQ24266

您好!

您可以查看我的客户设计吗? 他说、当 Vhot<1.4V (Vdrv * 0.3)时、CHG 不会禁用。

他将 LED 连接到/CHG 引脚以进行检查。

热敏电阻

0℃:Rcold=27.22kΩ/60℃:Rhot=3.01 kΩ

RLO:13kΩ/RHI:kΩ 5.9k Ω

使用吹风机加热热热热敏电阻、然后观察 TS 引脚。

加热、直到 TS 引脚电压低于 Vhot = 1.4V。

充电停止时、/CHG LED 应熄灭。

如果我错了、请随时纠正我的问题。 谢谢你。

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh、

    充电器按设计工作。  即使充电已停止、/CHG 也会因 TS 故障变为低电平、与充电时相同。

    此致、
    Jeff