This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EMB1428Q:最大 VSTACK 电压

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: EMB1428Q, EMB1499Q

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/835184/emb1428q-max-vstack-voltage

主题中讨论的其他器件:EMB1428QEMB1499Q

您好!

我正在使用 EMB1428Q 设计有源电池平衡器。 VSTACK 输入应连接到电池组中的最高电压。 但是、我的电池组将包含16 x 4.2V 电池、即67.2V、但根据数据表、允许的最大电压为60V。 如果我的电池组为67.2V、我是否可以使用任何权变措施? 你有什么建议吗?

欢迎提出任何建议。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    遗憾的是、对于器件的工作额定值、没有权变措施、我们不建议超过此规格。 但是、您可能需要考虑标称电池电压(通常为~3.7V)、以查看这是否仍保持在规格范围内。 例如、我们有一个16节电池参考设计、使用该器件可实现高达3.8V 的标称电压: http://www.ti.com/lit/ug/tidubz7/tidubz7.pdf。 请记住、您还可以串联堆叠多个模块、以便每个器件的本地 Vstack 到 GND 仍然不超过此规格、但您的电池组总电压要高得多。

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taylor、

    感谢你的答复。 您是否确定我可以将 VSTACK 引脚实际不会连接到整个电池组(16节)顶部但仅连接到7节电池的模块串联? 此外、模块 EMB1499Q 具有 GNDF 至 GND、最大值为60V。 那么、我想对于超过60V 的电池组没有解决方案、不是吗?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    请参阅他在上一篇文章 http://www.ti.com/tool/TIDA-00817?keyMatch=TIDA-00817&tisearch=Search-EN-everything&usecase=part-number 中提到的有关 TI 设计泰勒的文档

    您可以使用此 TI 设计作为示例、说明如何使用 EMB1428器件监控16节电池。 在此设计中、该解决方案堆叠了3个 EMB1428器件:底部的一个控制单元1和2的开关、中间的一个控制单元3至9的开关、顶部的一个控制单元10至16的开关。 您可以从上面的链接下载原理图(向下滚动到"原理图/方框图")以查看电路的连接方式。

    关于 EMB1499Q、您还可以看到在同一参考设计中、16节电池解决方案的连接方式。  

    此致、

    Leslie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对我上一篇文章的更正:我提到您可以将此 TI 设计用作如何监控16节电池的示例。 我打算说"作为如何连接16节电池平衡电路的示例"。

    此致、

    Leslie