This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2985A:设计

Guru**** 2535740 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2985A, TLV733P, TLV755P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/837913/lp2985a-desing

器件型号:LP2985A
主题中讨论的其他器件: TLV733PTLV755P

大家好、

在我们的板上、编程后、一个特定的 LED 应闪烁。 (意味着电路板已正确编程)。

在 IC U4位置的以下电路中、如果我们使用 Microchip 品牌 IC (MCP1801T-2502I/OT)或 Sharp 品牌 IC (PQ1X251M2ZPH)、则意味着特定 LED 将正确闪烁。

C9:- CAP CER10UF 16V Y5V 0805、

C10:-电容、陶瓷、10uF、16V、Y5V 0805、

C11:-电容.1uF 50V 陶瓷 Y5V 0603

 但是  、如果我在 U4位置使用 TI 品牌 IC (LP2985A-25DBVT)、则意味着特定 LED 不会闪烁。 但得到的+2.5V 是正确的。 在同一电路板中、如果我更换 Microchip 品牌 IC (MCP1801T-2502I/OT)或 Sharp 品牌 IC (PQ1X251M2ZPH)、则意味着特定 LED 指示灯正确闪烁。

如果我想在电路板中使用 TI 品牌 IC、您能给我提供建议吗… IC U4区域是否需要更改任何元件/电容器值? 或对此有任何其他意见。。。  还是 TI 品牌 IC (150毫安)中的输出电流不足?

期待您的宝贵建议...

 

                        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arul、

    我看到、根据您以300mA 运行的原理图、这些器件的额定电流为150mA。 话虽如此、您刚才提到的 IC 似乎没有问题、您仍然可以看到 LP2985A 提供的+2.5V 稳压。

    您可以实现的建议是将100nF/0.1uF 旁路电容器减小到建议的0.01uF 或10nF 电容器。 我相信0.1uF 来自 Sharp 器件。

    此外、似乎您不是在使用该器件提供的总输入电压范围、如果您只是在这种情况下使用 LDO、则可以使用其他器件。 请确认、我可以推荐其他器件。

    此致、

    Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wilson、

    感谢您的回复。

    请告知 您建议/建议的器件型号。  (如果可能, 请发送免费样片10件,用于我的评估/测试)

    如果假设您在 电路板中使用了新的建议器件,则 仍然需要更改这些电容值(或),而无需更改电容器。

    请提供建议

    此致、Arul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arul、

    我建议您使用之前使用过的同一器件:LP2985A-25DBVR、您之前提到过已经评估过该器件。 请确认您是否需要此器件的总输入电压范围功能。 除了提供2.5V 电源轨之外、似乎没有任何硬性要求、因此 TLV733P 或 TLV755P 也可以在此处工作、但建议的工作输入电压范围高达5.5V。

    如果您坚持使用 LP2985A、则应更改为 LP2985A 数据表中所述的建议电容值、正如我在上一篇文章中提到的那样。

    您可以通过 TI 商店 https://tisamples.ti.com/order/tisamples/en/p/product/?p=LP2985A-25DBVR 申请样片

    此致、

    Wilson