This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM10506:LM10506 SPI 时序

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: LM10506, LM10506EVAL, TPS652170, TPS65023B, TPS65218D0, LM10524

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/837104/lm10506-lm10506-spi-timing

器件型号:LM10506
主题中讨论的其他器件: 、TPS652170TPS65023BTPS65218D0LM10524

您好、先生、

LM10506 SPI 时序规格是否可以提供?

我们无法从 D/S 找到它。  非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Terry、

    LM10506器件为 NRND。 如果您仍有兴趣使用此器 件、我建议您订购 LM10506EVAL 板并下载用于 EVM 的相关软件。  

    图 23中的 LM10506数据表也显示了 SPI 实现。 SPI 接口写入第22页和 图24。 SPI 接口读取在第23页。

    CS 为低电平有效、CLK 为低电平无效、数据在 CLK 的上升沿读取、数据首先传输 MSB、地址/数据长度为8位。 这些时序图应提供您需要的任何其他信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    很抱歉、我的描述不够清晰~

    我们知道 SPI 命令格式。

    我们需要知道 SPI 时序,例如:上升/下降时间(us)和最大/最小 CLK 频率及其占空比%。

    非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、如果在数据表中找不到此信息、那么我也无法访问 SPI 时序的器件要求。

    LM10506是面向 SSD 应用的传统器件、现在为 NRND。

    还有许多其他具有相似性能的 PMIC (TPS65023B、TPS652170、TPS65218D0)、但大多数 PMIC 使用 I2C 通信、而不是 SPI。 如您所知、I2C 时序规格的定义更加严格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您的回复!

    我也检查了 LM10524的 SPI 接口,但仍然无法从 D/S 中找到 SPI 时序规格。

    此芯片仍然有效,我是否可以获得您的帮助来确认 SPI 时序规格?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Terry、

    我将无法在短时间内找到 LM105xx 器件的 SPI 时序要求。 但是、以下是与 LM105xx 器件同时发布且具有 SPI 接口的另一个器件的一些 SPI 时序要求。 此过程应该相似、所以 CMOS 门和驱动器的功能应该相似。

    下面的图表显示了这些要求的定义。

    以下示波器捕获来自在测试其他问题(在所有 BUCK 上打开 fPWM 模式)时使用 LM105xx GUI 和 SPI 适配器与器件通信的情况。