This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65251:在三路输出电源中使用两个输出时、电源正常未被置为有效

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/838399/tps65251-power-good-is-not-asserted-while-using-two-outputs-in-triple-output-power-supply

器件型号:TPS65251

根据我们的要求、我们使用 TPS65251的两个输出。 降压1:3.3V;降压2:1.2V。和 PGOOD,用于指示我们设计中的电源状态。

通过将 EN3引脚拉至低电平来正确禁用降压3、

尽管我们正在禁用降压3、降压1、降压2输出电压处于所需的范围内,但 PGOOD 不会置位。

请为我们提供支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Guru、

    请参阅数据表第13页的第8.3.12节。  它明确指出,所有这三种输出必须符合规定,才能保证电源正常。