主题中讨论的其他器件:UCC28730
您好!
我打算使用比按照器件数据表 SLUSCR9中的设计过程计算得出的电感值更低的电感值、我想对器件将继续按预期运行表示一些澄清。
要求:
Vocv:5V
IOCC:0.3A
Fsw:65kHz
首选变压器:
NPS:15.
挪威人民援助会:8.57
低电流:667uH
计算得出的 RCS:7.6欧姆
计算得出的 IPP (最大值):0.0972A
计算得出的 LP:5682uH
如果我使用的电感为667uH、远低于计算得出的 LP、则设计计算器工具 SLUC579提供的"实际最大标称开关频率"为528kHz、这是无法实现的。
但是、如果我使用脉冲方程(14)并使用667uH 的 LP:
ipp (max)= sqrt ((2*IOCC (Vocv+VF+Vocbc))/(lp * fmax * nxfmr))
这将得出:
IPP (max)= sqrt ((2*0.3*(5+0.3+0))/(667E-6 * 65000 * 0.91)= 0.284A
这与数据表中基于 RCS 值(0.09727A)的公式(13)计算得出的 IPP 最大值不同。
使用667uH 的电感和7欧姆的 RCS 是否违反了器件的运行、即这是否会导致不可接受的 Fsw 或由于 RCS 而导致关断、 或者、器件是否会相应地调整 FSW 和 IPP (max)以提供0.3A 输出、而不会违反开关频率范围和 IOCC 限制?
2.或者、我可以使用 2.28欧姆的较小 RCS 对器件进行5V、1A 的超规格。 如果我设计的是1A IOCC、但负载仅消耗0.3A、那么该怎么办? 在启动时、输出电容是否会充电至1A、直到输出电压为5V?
3.器件是否可以在没有 IOCC 限制的情况下运行、或者这对于器件的运行至关重要?
提前感谢、
插孔