This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:UCC2897A 参数异常。

Guru**** 2463050 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A, TL431, UCC2897AEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/837387/ucc2897a-the-ucc2897a-parameter-is-abnormal

器件型号:UCC2897A
主题中讨论的其他器件: TL431

您好,Peter。
   我将 UCC2897A 用于 ACF 电源。 VDD 电源为12.7V、VIN 电源为75V。根据数据表的内部方框图、内部基准源应为2.5V。 为什么要测量引脚3、4和5全部为3.2V?我将频率设置为250kHz、但实际上测量的频率为312.5KHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题是、当无负载时、FB 为5V。 当我将 FB 配置为2.4V 至4.5V 范围时、输出电压将超过设定值。我想问原因是什么。TL431的基准电压为2.49V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tracy、您好!

    您在这里有许多问题、对于您如何观察这些问题的信息非常少。

    因此、我将尽力解决这些问题。

    (1) ACF 是什么意思?
    您是否有此原理图?

    (2)方框图显示了引脚3、4和5作为电流源。
    数据表中未指定这些引脚上提供的电压。

    (3)使用 Excel 计算器工具设置开关频率。
    许多参考设计使用250kHz 开关频率、因此您将在这方面获得帮助。

    (4)我不理解您的最后一个问题

    建议您获取 UCC2897AEVM 并在准备好继续之前对此系统进行所有测试。
    http://www.ti.com/tool/UCC2897AEVM

     此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John
            ACF 表示有源钳位 正向。 我的频率是 UCC2897A excel 计算出的250kHz、但实际测量频率为312.5KHz。我不知道是什么导致的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个问题是、当未连接光耦合器时、Vref 为5V、FB 引脚为1.36v、串联电阻为1k.FB 也应为5V、但情况并非如此

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的原理图未正确连接。 如果您需要进一步的帮助、请发布准确的原理图。

    此致

    John