This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9081热参数

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9081, UCD9090A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836050/ucd9081-thermal-parameters

主题中讨论的其他器件:UCD9081UCD9090A

您好!
在我们的一个项目中,我们将使用以下部分:
UCD9081RHBT

在进行热分析时、请提供上述器件的结温。

TJ (结温)=


谢谢、此致、
Divya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Divya、

    TJ ABS 规格应为85c。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    我们的电路板将在+71摄氏度的环境温度下工作、因此我们将对卡进行热分析。

    如果没有该部件的 TJ、则很难进行进一步分析。

    请提供器件最大功耗下的结温。

     

    谢谢、此致、

    Divya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    最大 Tj 为85°C。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。

    您能不能建议具有相同功能的类似器件和最大结温为125C 的 PCB 尺寸。

    谢谢、此致、

    Divya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    UCD9090A 具有比 UCD9081更好的功能、具有所需的温度等级。 占用空间小。 您会考虑什么?

    此致

    Yihe