This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:TPS65217

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65217
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/837664/tps65217-tps65217

器件型号:TPS65217

我正在努力帮助另一位工程师启动具有 TPS65217D 的电路板。

系统没有电池、器件表现出 SLVA901中讨论的锁定行为。 这是指到 AC 引脚的电压快速上升至5V (范围为1-2毫秒)。 我们可以看到 SYS 在大约50ms 内变为5V。 然后进入2V。 该器件由14V 至5V 的 TPS65217降压转换器驱动。 SLVA901中建议的修复方法似乎没有帮助。 我在设计中没有按钮。  

这里的另一个系统具有 TPS65217C、但它由 APXW012电源模块驱动。  在 https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/764444/2825899上发布的论坛中、电源模块缓慢上升(30ms) Brian Berner 表示、如果交流电源的循环(上升时间)过快、则可能会发生锁定情况。 为了避免死锁情况、AC 的斜升时间应该是多少? 2ms 是否太快?

非常感谢

Jeff Cohen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 SYS 上升到5V、然后下降到2V、同时交流电源保持在5V、那么您应该检查 PWR_EN 引脚上的电压(来自处理器的 PMIC_PWR_EN 信号)。 此逻辑信号需要设置为高电平、否则 TPS65217器件将在5秒后断电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的同事 Vijay 打开了相关支持请求单。

    http://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/838111

     PWR_EN 信号正在跟踪交流输入功率。   

    BR

    Jeff