我正在努力帮助另一位工程师启动具有 TPS65217D 的电路板。
系统没有电池、器件表现出 SLVA901中讨论的锁定行为。 这是指到 AC 引脚的电压快速上升至5V (范围为1-2毫秒)。 我们可以看到 SYS 在大约50ms 内变为5V。 然后进入2V。 该器件由14V 至5V 的 TPS65217降压转换器驱动。 SLVA901中建议的修复方法似乎没有帮助。 我在设计中没有按钮。
这里的另一个系统具有 TPS65217C、但它由 APXW012电源模块驱动。 在 https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/764444/2825899上发布的论坛中、电源模块缓慢上升(30ms) Brian Berner 表示、如果交流电源的循环(上升时间)过快、则可能会发生锁定情况。 为了避免死锁情况、AC 的斜升时间应该是多少? 2ms 是否太快?
非常感谢
Jeff Cohen