This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76200:BQ76200 EVM 设计参考

Guru**** 669750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76200, BQ76200EVM-606
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/838229/bq76200-bq76200-evm-design-refernece

器件型号:BQ76200

你(们)好

我根据参考设计设计了一个使用 Bq76200 IC 的电路、我需要知道评估模块设计是否能够处理超过15A 的电流、例如、当连接到作为负载的1kW 电机和连接到充电器端口的10A 充电器时。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shaheen、

    BQ76200EVM-606用户指南指示最大电流为15A。  该额定值适用于室温下的实验室环境。  您的电机的电流当然取决于系统电压。  如果您有50V 系统、您可能会看到20A 的放电电流。  您可能会注意到、EVM 上使用的器件具有较高的额定值、有效额定值或电流限制将取决于运行环境和从 FET 中获取热量的设计。 当然、产品的使用情况也会产生影响、连续运行的系统必须连续处理热负载、而间歇性使用的系统则需要更多时间冷却。  简单的答案是肯定的,但它取决于几个因素。