尊敬的 TI:
ZCDx 信号是否随时间推移而出现额定电压?
您能看到下面的波形是否有问题吗?
数据表显示最大额定值为4V。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、梅森、
UCC28064A 通常将 ZCDA 和 ZCDB 输入钳位至大约3V。 您的波形显示大约40ns 的~1V 过冲。
我不知道 ZCDx 输入是否具有绝对最大电压的时间限制、但我认为这一短暂过冲不会是问题。 我认为这是重复性的。 这些输入的主要关注点是、由于内部钳位电路、持续一段时间内的输入电流过大。 它维持较高电流的能力有限。
我建议将串联电阻(通常约为20K)增加至30~33K。 这应该减少导致此过冲的峰值电流并减少钳位电压应力。 如果增大 R、请记住减小 C 值以保持谷底开关的最佳时序。
由于 ZCD 输入端通常具有 R-C 滤波器、因此在稳定 至~3V 之前、此信号先振铃再振铃有点罕见。 我建议验证该过冲是否实际存在、或者它是否是探测的结果。 首先、确保探头已正确地补偿到示波器(调整探头上的频率补偿修整电位器)。 其次、使用 Tip & Barrel 探测、探针管与 IC AGND 引脚紧密接地。 如果原始测量的 GND 线连接到远离 IC 的位置、这将消除可能的 GND 反弹。
如果过冲消失、则是一个探测问题。 如果过冲仍然存在、则这是峰值电流问题、串联电阻更高的 R 应该可以解决这一问题。
此致、
Ulrich