This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C45:COMP 引脚电流限制

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/837998/ucc28c45-comp-pin-current-limit

器件型号:UCC28C45

您好!

您能否帮助确认:

数据表显示 误差放大器具有内部电流限制(D/S 8.3.1.1)。 电流限制是否为绝对最大额定值中规定的10mA 值?

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisha、

    误差放大器在内部限制为1mA 典型电流。
     数据表的第7.5节对此进行了详细说明

    绝对最大额定值具有误导性。
    它指的是器件将损坏的数字。
    在实践中,未指定如何实现此数字。 这可能是由电路的某些异常故障造成的。
    请使用电气特性参数表第5页中指定的数字、而不是绝对最大额定值。

    此致

    John