请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28C45 您好!
您能否帮助确认:
数据表显示 误差放大器具有内部电流限制(D/S 8.3.1.1)。 电流限制是否为绝对最大额定值中规定的10mA 值?
感谢你的帮助
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
您能否帮助确认:
数据表显示 误差放大器具有内部电流限制(D/S 8.3.1.1)。 电流限制是否为绝对最大额定值中规定的10mA 值?
感谢你的帮助