This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61021EVM-723:输入电压= 1V 时、最大输出电流仅为150mA

Guru**** 1079370 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/838224/tps61021evm-723-iout-max-is-only-150ma-at-vin-1v

器件型号:TPS61021EVM-723

我将使用不同的负载电阻器测试 TPS61021EVM 的输出电流(Vout = 3.3V)、但无法获得与数据表类似的结果。  

当输入电压= 1V 时、最大输出电流为~150mA (负载= 22 Ω)。  

当负载为10欧姆(Iout 应为330mA)时、但输出电压降至125mV。

负载在启动后施加、Vout 稳定。

数据表中的图3最大输出电流与输入电压间的关系显示、在输入电压= 1V 时、最大输出电流接近1A、在输入电压= 0.7时、最大输出电流接近500mA。

TPS61021如何在数据表中所示的0.7-1.2V 输入电压下实现输出电流?

感谢您的帮助、

Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    对于 TPS61021、建议在空载条件下启动。 可以在启动后添加负载。