请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61021EVM-723 我将使用不同的负载电阻器测试 TPS61021EVM 的输出电流(Vout = 3.3V)、但无法获得与数据表类似的结果。
当输入电压= 1V 时、最大输出电流为~150mA (负载= 22 Ω)。
当负载为10欧姆(Iout 应为330mA)时、但输出电压降至125mV。
负载在启动后施加、Vout 稳定。
数据表中的图3最大输出电流与输入电压间的关系显示、在输入电压= 1V 时、最大输出电流接近1A、在输入电压= 0.7时、最大输出电流接近500mA。
TPS61021如何在数据表中所示的0.7-1.2V 输入电压下实现输出电流?
感谢您的帮助、
Alan