This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881:一些参数不符合测试时的 sifos 要求

Guru**** 2797325 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23881, TPS23882, TPS23882B, TPS2388

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1168558/tps23881-some-parameters-does-not-meet-the-requirements-of-sifos-at-test

器件型号:TPS23881
主题中讨论的其他器件: TPS23882TPS23882BTPS2388

大家好、

       在 AC5X 开关板的接口上、TPS2881的几个芯片用于 POE。   当它在测试时具有 sifos 时 、测试中的 TLIM_1参数:pwron_maxi 不 符合要求。

        TLIM_1的最小和最大要求为50ms 和75ms。我们的测试结果为9999ms。它可能 在仪器的测量范围内。   数据表中显示的 TLIM_1参数典型值为60ms。根据我们的测试结果、当 电流超过时、端口可能不会被禁用 有限的。

       

     演示板上是否有 sifos af/at 测试?此外、您能否检查软件是否具有该功能? 当电流超过限制时、它可以使端口变暗。

    设计如图所示。您能给我一些建议吗、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jingjing,  

    我建议仅使用 Sifos .bt 测试仪进行 TPS23881合规性测试。 报告可从 以下网址获得:https://www.ti.com/lit/ug/slvt186/slvt186.pdf 。  

    关于"  您的演示板上是否有 sifos af/at 测试?"

    不可以、在此 器件上运行 Sifos .at/.af 测试仪可能会显示故障、因为 TPS23881只能作为 IEEE 802.3bt PSE 运行、并且无法在"仅 af "模式或"仅 AT "模式下运行。 但是、.bt 标准确保.at 和.af PD 可以与此器件配合使用。  

    关于"此外、您能否检查软件是否具有该功能? 当电流超过限制时、它可以使端口变暗。"

    是的、此功能在 TPS23881固件中启用。  默认 TLIM 设置为60ms。  

    此致、

    西贡达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sai、

        我们的交换机具有40个 AT 端口和8个 bt 端口。此外、我们还有另一个交换板、24个 AT 端口。我们都将 TPS23881用于  PSE 控制器。

        根据测试要求、我们应通过所有 AT / bt 端口的 sifos af/at 测试。我们还在  bt 端口上运行 af / at 测试仪。

        由于 BT 端口 与 af/at 兼容。  为什么 TPS23881无法 在"仅 af "模式或"仅 at "模式下运行? 我们能否修改软件以通过 sifos af/at 测试?

        还有一些 客户将 TPS23881用于  AT / af PSE 控制器吗?他们是否运行 sifos AT / af 测试仪?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jingjing,  

    AT 1类和2类 Sifos 测试将检查 TPS23881可能无法通过的特定值。 例如、Min_valid_I_hold (测试的一部分:MPS_dc_pwrdn)对 802.3at PSE 使用5-10 mA 的通过范围。 在该测试期间、TPS23881可产生4mA 电流并发生故障。 这是因为 TPS23881是4类 PSE、因此设计为通过 .bt 规格中的4-9mA 标准。  

    关于"我们能否修改软件以通过 sifos af/at 测试?"  

    不,很抱歉。  

    关于"您是否还有一些 客户将 TPS23881用于  AT / af PSE 控制器?他们是否运行 sifos AT / af 测试仪"  

    TPS23882通常用于3类/2类对应用。 我将与 Sifos 联系、了解在这种情况下可用于一致性测试的选项、因为它们的软件似乎仅提供4线对配置的4类 PSE 测试。  

    此致、

    西贡达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sai、

        我们看一下23881/23882/23882B 的数据表。三个芯片都 可用于 PSE bt 控制器。它们可应用于  适用于 PoE 2 3类2线对以太网供电应用的 IEEE 802.3bt PSE 解决方案。因此、我有一些问题要问:

       (1) TPS23882可以应用于  用于 PoE 2 3类2线对以太网供电应用的 IEEE 802.3bt PSE 解决方案。如果我将其用于端口 PSE、PSE 板是否可以通过 sifos af/at 测试?

      (2) TPS23882和 TPS23882B 之间有何差异?  我们可以在端口?上使用 TPS23882B 作为 PSE

    (__LW_AT__3)我们应该通过端口 PSE 的 sifos af/at 测试。我们可以使用 TPS2388吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jingjing,  

    与原始问题相关的问题。 请使用 BT Type-3 (确保选择其中一对 Alt A 或 Alt B)以2线对模式运行 Sifos 测试。  

    在此测试期间、Sifos 仅对1类和2类 PD 进行仿真。 IEEE802.3bt 标准可确保  兼容.bt 的 PSE 器件能够与.af 和.at PD 配合使用。 因此、这将允许您测试 TPS23881的.at 一致性。  

    关于 TLIM 结果、当我在 EVM 板上运行测试时、我能够看到 TLIM 的预期60ms 结果。 我将 向您发送完整报告、因为我们没有在 TI.com 上正式发布的该器件的.at 一致性报告。    

    关于"(1) TPS23882可以应用于  适用于 PoE 2 3类2线对以太网供电应用的 IEEE 802.3bt PSE 解决方案。如果我将其用于端口 PSE、PSE 板是否可以通过 sifos af/at 测试?"

    是的、TPS23882 符合.at 标准。 我们使用了上面显示的相同设置在此设备上运行 Sifos 测试,发布的报告  是 https://www.ti.com/lit/ug/slvt185/slvt185.pdf 。  

    关于"(2) TPS23882和 TPS23882B 之间的区别是什么?  我们是否可以在端口将 TPS23882B 用于 PSE?"

    TPS23882B 具有自主模式、而 TPS23882没有。 自主模式意味着您可以使用 PSE 控制器为 PD 供电、而无需主机配置。  TPS23882B 还显示.at 兼容、但我们尚未发布报告。  

    )"(3 μ s 我们应该通过端口 PSE 的 sifos af/at 测试。我们可以使用 TPS2388吗?"

    TPS2388也符合.at 标准、但我不建议这样做。 您可以使用上述步骤测试 TPS23881是否符合.at 标准。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sai、

        我们 使用 BT Type-3为使用 TPS23881的 AT / af 端口运行 sifos 测试。但也有 TLIM_MAX_2的测角仪无法通过。

    我的同事使用 TPS23881 作为 AF/AT PSE 控制器。开关板可以使用 BT 3类通过 AT/af sifos 测试。

        因此、我认为它可以解决修改软件时出现的问题。您能给我们的软件工程师一些建议一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    京精  

    在 pwron maxi 测试期间、会施加短路激励并将 PSE 触发到折返机制中。 似乎是触发折返、但 在 TLIM = 60ms 到期后、端口不会关闭。 我想通过查看端口波形来验证这种行为。  

    您能否运行 pwron maxi 测试并启用 Show Traces (显示迹线)并提供生成的波形? 您还能告诉我 TPS23881使用的 SRAM 版本是什么吗?  

    此致、

    西贡达