请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61500 主题中讨论的其他器件: TPS61165
尊敬的 TI:
我们正在查看将应用于特征壁挂式7英寸 LCD 的 LED 驱动器 IC。
在现有的 MP3302DJ (MPS)中、出现了 LCD 面板偶尔以100%亮度闪烁的问题。
使用 TPS61500时、电路图由以下部分组成。(背光 LED 的电流为160mA)
电路设计中是否存在这样的问题?
我需要你的帮助。