This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61500:原理图审阅

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61500, TPS61165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/838250/tps61500-schematic-review

器件型号:TPS61500
主题中讨论的其他器件: TPS61165

尊敬的 TI:

我们正在查看将应用于特征壁挂式7英寸 LCD 的 LED 驱动器 IC。

在现有的 MP3302DJ (MPS)中、出现了 LCD 面板偶尔以100%亮度闪烁的问题。

使用 TPS61500时、电路图由以下部分组成。(背光 LED 的电流为160mA)

电路设计中是否存在这样的问题?
我需要你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 BJ、

      当然、TPS61500可以支持此应用、也可以尝试使用 TPS61165。

    此致

    肖恩