This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3823:TPS3823引脚1行为不符合预期。

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3823

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1170210/tps3823-tps3823-pin1-behavior-is-not-as-expected

器件型号:TPS3823

该器件在两个 系统板中实现。 TPS3823-33的输出端为 CPLD 提供一个负真复位信号(RESET_L)。

我们看到有迹象表明 CPLD 正在被转售。 当我触摸 TPS3823-33的引脚1时、我看到 CPLD 正在被重置、并且正常工作

预期。 该器件的引脚1具有4.7K 上拉至3.3V 的电压。 这种行为的解释是什么?

谢谢、

-Jahan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用万用表的正极探针接触引脚1、而负极探针连接到 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jahna、

    TPS3823具有推挽输出、因此在引脚1上不使用上拉电阻器。 请移除上拉电阻器、然后重新测试上述条件。

    这是否解决了您看到的问题?

    谢谢、

    Patrick