This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62290-Q1:是否可以选择较小的分压电阻器

Guru**** 2507655 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/837937/tps62290-q1-is-it-ok-to-choose-smaller-divider-resistors

大家好、

我的客户使用以下应用程序。 我有两个问题、如下所示、

他们希望使用较小的电阻器、r1=150k、r2=33k、对吧? 然后、如果他们使用这两个电阻器、您可以推荐 C1值吗? 33pF?

2、我们知道、分压器电阻越大、抗扰度越差。 如果我们选择 R1=360K、R2=180K、抗扰度如何?

请帮您回答以上两个问题吗?

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、雪利、

    我们建议根据数据表进行设计、 其中 R2使用180k 或360k 电阻器、C1介于22pF 至33pf 之间。 您可以根据以下应用程序不更改电阻器和 CFF、但我们不保证其性能http://www.ti.com/lit/an/slva289b/slva289b.pdf 

    2.请解释抗扰性的含义,您可以参考数据表 PIC17~20上的负载瞬态结果。

    此致、

    Kevin

    如果这回答了您的问题、请单击"这已解决了我的问题"按钮。
    _________________________________________
    TPS62810-Q1 –具有1%精度和同步引脚的全新汽车类6V 输入电压、2.25MHz 降压系列。 1-2-3-4A 选项。
    最小的2x3QFN 封装、具有可湿性侧面、可进行光学 PCB 检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    抗扰性是指 抗 干扰能力(抗干扰性 Ω)。如果反馈电阻较大、那么它很容易受到干扰、不是吗?

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    是的、没错、 因此我们对此有限制。

    此致、

    Kevin

    如果这回答了您的问题、请单击"这已解决了我的问题"按钮。
    _________________________________________
    TPS62810-Q1 –具有1%精度和同步引脚的全新汽车类6V 输入电压、2.25MHz 降压系列。 1-2-3-4A 选项。
    最小的2x3QFN 封装、具有可湿性侧面、可进行光学 PCB 检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    是的、没错、 因此我们对此有限制。

    此致、

    Kevin

    如果这回答了您的问题、请单击"这已解决了我的问题"按钮。
    _________________________________________
    TPS62810-Q1 –具有1%精度和同步引脚的全新汽车类6V 输入电压、2.25MHz 降压系列。 1-2-3-4A 选项。
    最小的2x3QFN 封装、具有可湿性侧面、可进行光学 PCB 检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    如果反馈电阻器较小、 除了效率之外、还会影响什么性能? 我知道这会降低效率、但我的客户并不关心效率、他们只关心抗噪能力。

    现在他们想使用更小的电阻器来提高芯片 抗噪声的能力、对吧?  假设一个小电阻器只有一 个缺点、即效率。  如果我不关心效率、那么我可以使用较小的电阻器、对吧?

    我的假设是否正确? 下图是我客户的反馈。  

    正在寻找转发到您的回复!

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    有关 电阻分压器的影响、请参阅以下应用手册 :http://www.ti.com/lit/an/slyt469/slyt469.pdf

    您可以使用较小的电阻器,同时需要根据本应用手册http://www.ti.com/lit/an/slva289b/slva289b.pdf 更改 CFF 的值 

     由于这种变化 、我们不保证其性能与数据表相匹配。

    此致、

    Kevin

    如果这回答了您的问题、请单击"这已解决了我的问题"按钮。
    _________________________________________
    TPS62810-Q1 –具有1%精度和同步引脚的全新汽车类6V 输入电压、2.25MHz 降压系列。 1-2-3-4A 选项。
    最小的2x3QFN 封装、具有可湿性侧面、可进行光学 PCB 检查。