当输入电压下降时、输出无法保持似乎是正常的。 但是、我遇到的问题是、控制器会保持开关状态、实际上会以无法控制的方式增加输出电压。
电源设计用于320-780VDC 的输入电压和48V 40W 的输出。
当输入电压降至150V 以下且输出端无负载时、会发生此问题。 补偿网络将 FB 引脚拉至大约0.1V。 此时辅助电源电压从15V 上升到20V、但栅极电压降至约5V。 它保持开关、MOSFET 在数秒内变得异常热。
我在这里感到损失、controlchip 似乎有问题(因为它保持使用0v 反馈进行开关、栅极电压与电源电压不匹配)、但我在更换芯片后遇到了同样的问题。
在350V 时、它工作正常。
这可能是 EMI 问题吗?