This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24751:计时器接地

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS24750, TPS24751, TPS25982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/838042/tps24751-timer-tied-to-gnd

器件型号:TPS24751
主题中讨论的其他器件:TPS24750TPS25982

大家好、

我最初是在 TPS24750中设计的、具有锁存故障响应功能、但此时它看起来没有库存。 我想了解一下 TPS24751的使用情况、但有一个有关自动重试功能的简短问题。  如果我想禁用自动重试、能否将计时器引脚连接到 GND?

感谢您的帮助和致以最诚挚的问候、

Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    将计时器引脚短接至 GND 可禁用器件的保护功能。 我将再次检查并确认您。

    是用于新设计吗? 您能看一下 TPS25982器件。

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您的关注。  对于 TPS25982、遗憾的是、它似乎没有可调节过压保护、我们希望 OV 电压达到14V。   

    感谢您的帮助、

    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    我有一个有关自动重试的后续问题。 我只想再次检查并确认、如果检测到过压且 MOSFET 关闭、当电压仍高于 OV 阈值时、MOSFET 是否会完全关闭或自动重试是否会尝试开启 FET?

    最后、我使用了可用的设计计算器、但想了解我是否可以通过电子邮件离线发送原理图以进行快速审阅。

    感谢您的帮助和致以最诚挚的问候、

    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    当输入电压超过 OV 阈值时、该器件将关断 MOSFET、并保持关断状态、直到输入电压降至 OV 下降阈值以下。

    请通过电子邮件发送原理图以进行审查。

    BR、Rakesh