This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:对 EEPROM 进行编程后重新启动 TPS

Guru**** 2619305 points

Other Parts Discussed in Thread: USB-PD-CHG-EVM-01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1170197/tps25750-restarting-tps-after-programming-eeprom

器件型号:TPS25750
Thread 中讨论的其他器件:USB-PD-CHG-EVM-01

您好!

我正在尝试使用复制 USB-PD-CHG-EVM-01的定制硬件。 我一直在尝试使用 Aardvark 对 EEPROM 进行编程、但总线在验证过程中似乎已锁定。 过去、我从 EVM 上拉电复位类似的东西。

在连接了电池的情况下、我现在无法执行该操作。 如何以编程方式重置 TPS? 是否有可以发出的命令? 是否有在应用中处理此问题的推荐方法?

谢谢、

-Eric  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    如果您熟悉 Ch.3中的"4CC"命令、则会有一个触发硬复位的命令"GAD"。  

    谢谢、此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    谢谢。 昨天我尝试了(在另一个线程上发现了它)、但可能时间不够长。  几个问题:

    1) 1)这些命令是否区分大小写? (它在该线程上被列为"Gaid"、因此我实际上是用 ASCII 尝试它)

    2) 2)除了发送命令之外、我还需要做什么? ("执行"等)

    3) 3)如何判断它是否起作用? 监控另一条 I2C 总线以查看其是否读取 EEPROM?

    谢谢、

    -Eric  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    1.是的、"Gaid"是软复位、不会重新加载补丁。 "GAID"是硬复位、应更适合您的用途。

    2. 3.  /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/Using-4CC-Commands.docx

    我包含了一个有关4CC 命令的文档。 它可能用于不同的器件、因此我建议检查 TRM 以确保 CMD 和数据寄存器正确无误。

    谢谢、此致、

    Chris