This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51120:限制 TPS51120中使用的 MOSFET 的延迟。

Guru**** 2507515 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836837/tps51120-limiting-the-delay-of-mosfets-used-in-the-tps51120

器件型号:TPS51120

也许我选择了错误的开发工具/软件、对其进行了更改并再次询问。

(我在这里有同样的问题。 -> e2e.ti.com/.../835739)

===========================

我考虑使用 TPS51120控制的 MOSFET。
MOSFET 延迟参数(上升时间(tr)、开通延迟时间(TD (on))、下降时间(TF)、关断延迟时间(TD (off)))是否存在任何限制?
我想使用以下参数选择 FET:是否可以使用下面的(1)和(2)?

(1) Toshiba TPN2R903PL (tr = 4.7ns、TD (on)= 12ns、TF = 8.2ns、TD (off)= 30ns)
(2) Toshiba TPCA8045-H (tr = 4.6ns、TD (on)= 15ns、TF = 11ns、TD (off)= 67ns)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、根据您的信息、它们可用于 TPS51120。