This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:配置问题

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/838059/ucd90320-configure-question

器件型号:UCD90320

你(们)好

我有四 个 UCD 配置

正常(无调节电压、仅监控功能)

2.调整电压-5%

调节电压+5%

4.空(将1个导轨设置为监测)

我使用(2.或3.) 首先配置到我的系统、然后 电压值 通常调节-5%或5%。但在使用1之后。  配置,则 可能会因重新启动系统而卡住(电压不稳定,大约-20%…… )。

使用4之后。 配置、则可以正常启动。 但我不明白为什么为1。 和4. 配置与产生问题的功能(监视器)相同。

下图是电压不稳定性

e2e.ti.com/.../xml.rar

 

下面的圖是電壓不穩定 μ A
10/5000
土耳其文 大溪地文 丹麥文 巴克摩挪威文 日文 加泰隆尼亞文 史瓦希里文 立陶宛文 冰島文 匈牙利文 印尼文 印度文 西班牙文 克林貢 克雷塔羅歐多蜜文 克羅地亞文 希伯來文 希臘文 孟加拉文 拉脫維亞文 東加文 法文 波士尼亞文(拉丁) 波斯文 波蘭文 芬蘭文 阿拉伯文 俄文 保加利亞文 南非荷蘭文 威爾斯文 苗語(Daw) 英文 泰文 泰米爾文 海地克雷奧文 烏克蘭文 烏爾都文 特拉古文 馬耳他文 馬來文(拉丁) 馬達加斯加文 捷克文 荷蘭文 斐濟文 斯洛文尼亞文 斯洛伐克文 猶加敦馬雅文 菲律賓文 越南文 塞爾維亞文(拉丁) 塞爾維亞文(斯拉夫) 意大利文 愛沙尼亞文 瑞典文 粵語(繁體中文 )葡萄牙文 德文 繁體中文 韓文 簡體中文 薩摩亞文 羅馬尼亞文()
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我已经测试了您的文件并发现与 GUI 相关的问题、这可能是您观察到的问题的根本原因。

    在您的#2和#3配置中、9个 PWM 引脚配置为裕量(电压调节)。

    当导入#1配置时、不知为何 、这9个 PWM 被配置为命令 PWM、该命令 PWM 以100%占空比持续输出200kHz 波形。  由于这些 PWM 引脚连接到电源的反馈环路、100%占空比可能会导致 系统出现问题。  

    我们现在正在处理这个问题。

    您的配置#4仅配置了一个电源轨、而#1配置有27个电源轨。 这些差异会导致不同的行为。

    此时、我建议使用数据闪存十六进制文件或数据闪存脚本文件对器件进行编程、并避免使用工程文件。

    此外、您为什么需要给定项目的#1、#2和#3配置?

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们找到了根本原因并更新了您的解决方法。

    在导入配置#1时、GUI 不会更新 PWM_CONFIG 以移除那些配置为裕量调节的引脚。

    您可以手动选择要导入的突出显示参数、如下图所示、或者只需单击窗口底部的全选即可解决此问题。

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为我需要测试5%的电压和-5%的系统问题。

    在我测试它并且没有任何波尔图之后、我将使用#1配置(仅监控)。