This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:原理图审阅

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1169838/bq76940-schematic-review

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件:TIDA-00792

尊敬的 TI:

大家能帮我回顾一下原理图吗?

我将私下分享原理图。

AFE 存在一些问题  

在测试过程中、AFE 有时会损坏。

2.在测试过程中、有时电池读数错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish、

    我将向您发送一个朋友私人消息请求。

    最棒的

    Andria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish、

    在查看原理图后、我没有看到任何主要问题、但我注意到了一些小问题:

    • 请检查您的警报引脚配置。  建议的配置是将~510千欧电阻器与470pF 电容器并联。   TIDA-00792就是一个很好的例子。   TIDA-00792参考设计| 德州仪器 TI.com
    • 虽然我无法准确地看到 SDA 和 SCL 线路连接到 LED 的位置、但请确保这些线路上有上拉电阻器。 (您可能已经在另一页上安装了它们)
    • 目前、您的 TS1引脚没有引导电路。  TS1引脚上的上升沿用于唤醒器件。  您可能会发现此应用手册对 您有所帮助:bq769x0引导开关替代方案。
    • 我看不到您的充电和放电 FET 电路、因此我无法对此进行评论。
    • 我也看不到您的系统主机(监测计或 MCU)、因此我无法对此进行评论。

    最棒的

    Andria