This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54201:4个 IR-LED、12V 时支持模拟调光

Guru**** 2509675 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/837958/tps54201-4x-ir-led-with-analog-dimming-on-12v

器件型号:TPS54201

您好!

您能看一下我们的原理图吗?

我们希望使用4个最大电流为100mA 的红外 LED 压电带。

PWM 信号的振幅为3.3V。

我想知道我们是否可以使用更小的电感器。

BR

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、  

      原理图从我的角度来看还可以、您可以使用4.7uH 电感器来代替 L200。

    此致

    肖恩