This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS54160:TPS54260输出端子噪声问题

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54260, TPS54160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/837335/webench-tools-tps54160-tps54260-output-terminal-noise-problem

器件型号:TPS54260
主题中讨论的其他器件: TPS54160

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

TPS54260是使用 WEBENCHRegistered电源设计器设计的。

多个产品的 TPS54260输出显示为所附图片的波形。

MCU 由图片中的噪声进行复位。(使用的复位 IC: TPS3825-50DBV)

我想知道问题是什么。

随附电路图和照片。

寻求帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否对负载电流2.3A 使用 TPS54160 1A 转换器或 TPS54260 2A 转换器?

    您是否使用100uF 6.3V 电容器作为 C13输出电容器? 对于5V 偏置电压、电容额定电压应大于16V。 请使用2个47uF 16V 电容器进行尝试、以查看问题是否得到解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用2个47uF 16V 电容器时、噪音消失。
    您能看到噪声消失的原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    输出6.3V 100uF 陶瓷电容以5VDC 偏置、有效电容可能为10uF 或更低、在输出负载时、电路无法通过输出电容太小而稳定地工作。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    使用两个16V 47uF 钽电容器消除了噪声。 我想知道电容器电压6.3V 和16V 之间的差异是否与 TPS54260的5V 输出有关