This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24725A:原理图审阅

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24725A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/835232/bq24725a-schematic-review

器件型号:BQ24725A

你(们)好

请帮助查看 BQ24725A 原理图。 客户 使用2个 BQ24725A 在一个系统中为2节电池充电。

e2e.ti.com/.../bq24725a_5F00_20190830_2D00_0-_2800_2_2900_.pdf

BRS

卢家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Eric、

    以下是我对该设计的评论:

    1) 1)这似乎是一种相当简单的设计、无需充电器的电源路径功能、也无需将 ACN 和 ACP 连接在一起时的电流限制功能。

    根据我的分析、设计看起来不错、但对于使用此器件的大多数其他客户来说、这不是一种典型的设计。  

    我还要确认、根据 ACDET 电阻分压器、您希望检测到的最低输入电压大约为18.3V。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel

    是的、输入电压检测为18.3电压、您是否感觉设置过低?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tom、

    不一定、我只是想确认这是您的设计所需的。 该值将基于电源的最小电压。

    为了确认、实现方法只是为电池充电、对吧? 您不需要任何其他电源路径功能、对吧?

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel

    是的、为了给电池充电、放电部分通过  二极管放电

    Tom  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tom、

    明白。 我没有其他意见。

    此致、

    Joel H