This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51551-Q1:FB 路径中电阻之和

Guru**** 2535140 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/838047/lm51551-q1-sum-of-resistance-in-fb-path

器件型号:LM51551-Q1

输出和 FB 引脚之间的电阻分压器中使用的阻抗是否有任何限制? 我们正在考虑在顶部使用3.2Mohms、在底部使用~1.6Mohms。 我们使用的是典型的升压转换器原理图、如数据表中的图37。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kelly、

    反馈环路中可使用的电阻没有限制。 但是、请注意、由于电阻较大、反馈网络将易受噪声影响。

    谢谢、

    Garrett