This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54120:空载电流/功耗

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/838058/tps54120-no-load-current-power-consumption

器件型号:TPS54120

您好!

我想在我们的新设计中使用 TPS54120、即12V 输入/5.5V 降压转换器输出、5V LDO 输出。

它的空载功耗是多少?空载电流是多少?  

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗拉基米尔

    我们不会拥有该特定用例的数据。  此外、它还取决于开关频率和使用的电感器。  它可能在5-10 mA 的范围内。