This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM33606:负输出、同时考虑控制引脚

Guru**** 2513355 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/837554/lmzm33606-negative-output-with-control-pin-consideration

器件型号:LMZM33606

您好!

我想使用外部1MHz 同步时钟输入将+15V 输入设计为-15.5V 2.5A 输出、默认 RT 设置为1MHz 自切换。

在 IBB 应用中、TI 还提供 EN 引脚和 PG 引脚的设计注意事项、并在此论坛中确认了同步引脚设计注意事项。

现在、我担心其他控制引脚、例如 SS/TRK、RT 和 BIAS_SEL 是否需要考虑任何设计注意事项。 因为基准(PGND、AGND)在使能后逐渐变为负电压。

- SS/TRK 通过陶瓷电容器连接到-14V5输出(AGND 引脚)、以控制软启动时间。 (方程式6)

- RT 通过38K3连接至-14V5输出(AGND 引脚)、以将内部 Fsw 设置为1MHz。 (表6)

- BIAS_SEL 连接到-14V5输出(PGND 引脚)以禁用内部偏置 LDO。 不确定应提供哪种电压来提高效率。

此致、

Ping

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ping 您好、

    正如您在帖子中提到   的、器件返回路径引脚(PGND 和 AGND)现在是负输出电压、器件输出引脚(VOUT)现在是系统 GND。 请注意、由于降压转换器的所有控制信号都以其接地端子为基准、这意味着如果要使用这些辅助功能、则必须将其电平转换到系统接地(参考 SNVA856的第7节)。 EN、PG 和 SYNC 就是这种情况。

    但是 、对于降压和反相降压系统、SS/TRK 和 RT 引脚上的电压应力将保持不变。  降压转换器的 SS/TRK 与 GND 之间的电压差与 反相降压转换器中 SS/TRK 与 NVOUT (GND 引脚)之间的电压差相同、因为它连接到同一节点/返回路径。 在这种情况下、SS/TRK 和 RT 将处于电压阈值范围内、并且不会超过引脚上与降压和反相降压配置中的返回路径相关的绝对最大电压。 从器件的角度来看、SS/TRK 和 RT 上的电压将始终大于返回路径。 在降压配置中、值将为正、而在反相降压配置中、值将为负。

    对于 BIAS_SEL 情况、如果您将 BIAS 引脚连接到系统 GND (器件 VOUT 引脚)、这将提高效率。 如果您将 BIAS 引脚连接到 nVOUT (器件返回路径) 、则会禁用 BIAS 功能。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    很棒! 感谢您在 BIAS_SEL 连接方面的建议、该建议可在无需额外电源资源的情况下提高效率。

    最后、我认为遵循数据表不会有任何影响、建议在 IBB 应用中本地进行隔离式 AGND 连接。 尽管 AGND 和 PGND 引脚现在是 NVOUT、但从器件的角度来看、它仍然是一个"虚拟接地"基准。

    (即 AGND 引脚与 SS/EN/RT 拉电阻器和电容器连接、并使 AGND 从模块内部连接回 PGND)

    当我使用 Webench 时、为 IBB 应用生成的原理图在 AGND 和 PGND 之间进行线连接、这与生成的具有 AGND PGND 隔离的降压应用原理图不同。

    谢谢、此致、

    Ping

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ping 您好、

    没错。 请勿将 AGND 引脚连接到 PGND、因为这已经在器件内部进行。

    此致、

    Jimmy