This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM33603:关于效率曲线数据

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZM33603, LMZM33606, LMZM33606EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836358/lmzm33603-about-efficiency-curve-data

器件型号:LMZM33603
主题中讨论的其他器件: LMZM33606LMZM33606EVM

您好!

您能告诉我效率曲线数据图1吗?
该数据是否处于强制 PWM 模式?

如果数据包含脉冲跳跃、
您是否具有使用 SYNC 引脚的固定频率模式效率数据?



此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tsukui、

    eff 曲线用于强制 PWM 模式。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

    正如 Andy 所指出的、eff 曲线用于 FPWM 模式。 无论是通过 RT 模式还是同步模式、效率行为都不会改变。 只要外部频率是固定的、在 RT 模式和同步模式下、固定频率的性能就会类似。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy - San、

    感谢您的友好支持。
    让我再问一个问题。

    此器件是否具有 PFM 模式?
    如果您具有 PFM 模式、
    您是否有 PFM 效率数据?

    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

    LMZM33603电源模块仅在"有源模式"下运行、该模式基本上是 FPWM (第7.4.1节)。 这是具有固定开关频率的连续导通模式。 LMZM33603没有 PFM 选项。

    如果您有兴趣使用可处理3A 电流的 PFM 评估电源模块、您可能会对 LMZM33606电源模块感兴趣。 LMZM33606数据表的图1和图2提供了有关在 FPWM 或 PFM 模式下使用 LMZM33606EVM 的预期结果。

    此致、

    Jimmy