This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:无线充电 Qi 接收器线圈方向距离问题

Guru**** 2595010 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51050B, BQ24040, BQ51221, BQ51021, BQ51020, BQ51013B, BQ51010B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/835165/bq51050b-wireless-charging-qi-receiver-coil-orientation-distance-problem-s

器件型号:BQ51050B
主题中讨论的其他器件: BQ24040BQ51221BQ51021BQ51020BQ51013BBQ51010B

尊敬的支持

我正在设计一个需要 Qi 和 NFC 的设计

我使用了 BQ51050B IC 来实现 Qi 接收器电路。

我使用了 Wurth 的双线圈:

https://katalog.we-online.com/pbs/datasheet/760308103307.pdf

其中一个线圈用于 Qi Rx

第2线圈用作 NFC 天线

我测量了线圈的 LS 和 Ls、并计算了相应的电容值

到目前为止、

Qi 接收器侧的工作"正常"、电池中(1200mAh)会充电、但只要线圈平坦并与 Qi 充电器表面齐平(尽管测得的快速电流(通过电量监测计 IC BQ27421 = 0.454A 而非预期的0.487A 至0.516A 进行测量)

如果我在充电器表面和接收器线圈之间添加了一个2mm 厚的塑料(我使用了手机盖的套管)、则充电不会开始。 (在实际应用中、电路需要位于机械外壳内、但因为它目前是3D 打印的、我不确定材料的精确厚度、因此我使用了手机保护罩中的塑料套)  

**线圈在塑料套筒上也是平坦的(因此它不会处于任何倾斜角度)

(我用那个2mm 间隙测量了 Ls)

我的第一个问题:

我如何解决这个距离问题、因为我希望 Qi Rx 能够工作、即使线圈距离充电座表面2mm 到3mm 也是如此?

到目前为止、整个设计基于我已安装的两个谐振电容器值的理论计算(公式表)。 我没有使用任何其他校准方法

我知道(从 TI 培训部分的视频之一中)为了将我们的 Qi Rx 与任何 Qi 发送器配合使用、需要对其进行 FOD 校准。 该方法涉及购买  

AVID Technologies QI FOD 发送器、并将其与 TI 的 FOD 校准工具结合使用  

在线搜索似乎缺货、交货周期为8个月。

我的第二个问题:

是否有任何其他推荐的具有成本效益的方法可用于执行 FOD 校准? 因为 AVID 模块的交货周期为8个月。 使用 TI BQ51050B 的 Qi Rx 设计人员是否还有其他方法可以进行此校准?

现在、关于双线圈、

NFC 线圈(金属)将始终暴露在 Qi 发送器(充电器)中。 我们将在给定的时间使用 NFC 或 Qi。 但是、

我的第三个问题:

Qi 充电器传输(能量)是否会被 NFC 线圈拾取、从而损坏电路板上的 NFC 相关电路?

如果您可以在此处分享技术支持团队的电子邮件、我很乐意分享产品的完整原理图和布局以及有关产品的更多详细信息。

期待收到您的回复、

此致

ns

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题是、  

    我在下面的帖子中看到了这些评论:

    https://e2e.ti.com/support/legacy_forums/wireless_power/f/693/p/596500/2219830#pi320995=1

    您好、Carlos
    设置或数据有问题、随着电流增加、我们应该看到 PPT 和 PPR 都在增加、但它们在100mA 至200mA 之间是平坦的。 问题可能是电池仿真器。  
    另一个需要查看的电池仿真器是 bq24040用户指南:
    www.ti.com/.../sluua77.pdf

    电流测量应是 bq51050中流出的所有电流。

    此致、

    Bill Johns、 应用工程师

    德州仪器公司

    德克萨斯州达拉斯

    (三

    上述文章指出:

    电流测量应是 bq51050中流出的所有电流。

    如果我按照中的建议使用电池仿真器  

    http://www.ti.com/lit/ug/sluua77/sluua77.pdf

    如何将 Rx 电路 FOD 校准的电流(I_Load)从最小值更改为最大值?

    作为 FOD 校准手动状态、将 R (ILIM)设置为固定值

    将 ILIM 设置为高电平值、以避免校准期间的电流限制(例如1.3A)


    •首先使用可变电阻器(RFOD)将 RFOD 设置为大约默认值(有关默认值、请参阅 EVM 用户指南)、然后将 Ros 设置为开路(ROS1和 ROS2)。 以下是按器件列出的默认 RFOD 值列表:
    o bq51221 RFOD 的 Ω 值为480 μ A
    o bq51021 RFOD Ω 值为495 μ A
    o bq51020 RFOD Ω 值为495 μ A
    o bq51013B RFOD Ω 值为196 μ A
    o bq51003B RFOD 默认值为196 Ω
    o bq51050/1B RFOD Ω 值为200 μ A
    o bq51010B RFOD Ω 值为200 μ A

    是否需要为 我的 R (ILIM)添加电位计? 即、R701和702是否要替换为上面原理图中的电位计?  

    并改变电位计以实现不同的充电电流值? 或者是否有其他方法实现它?

    此致

    ns

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题:

    (希望支持团队的某个人回答此问题)

    是否可以使用 Qi 监听器(以及现成的 Qi 充电器)作为以下两种情况下校准接收器的替代方案:

    1) 1)之后能够将我们的产品与任何充电器一起使用?

    2)为了能够将我们的产品与校准期间使用的特定充电器配合使用(第三方、但我们可以将其用作封装的一部分)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,NS

    替代 AVID FOD TX --这取决于您的应用和产品计划。  如果 RX 只能与您的 TX 配合使用、并且无需 Qi 认证、则可以进行客户校准。  

    用于校准的现成 TX 的问题是传输功率测量(PPT)的精度、不足以进行 Qi 校准。

    我想讨论这条离线、我们可以选择讨论这条离线、寻找我的消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、N S

    与您联机处理此问题、现在将关闭此帖子、如果需要、可以稍后重新打开。