This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92512:调整低值 LED 电流问题?

Guru**** 2517420 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92512

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836718/tps92512-adjusting-low-value-led-current-issue

器件型号:TPS92512

大家好、

当尝试在200mA 以下变化时、调整 LED 电流时出现问题。  

我们使用 TPS92512 LED 驱动器(我将通过电子邮件离线发送原理图)。 在这种情况下(R308 =0.1欧姆)、在 DAC 的最低输出(U301)上、U302引脚7的电压测量值为0.020V、即 LED 的电流为200mA。

我们发现 LED 太亮、因此我们希望将电流调节得更低。

当我将 R308更改为1 Ω 时、无论 VIADJ 是多少、U302引脚7的电压始终为0.179、即电流为179 mA。 完全不可调节。

当 R308为0.5欧姆时、测量值如下:

 

VIADJ (V)            Vpin7 (V)

0.836                       0.138

0.669                       0.110

0.500                      0.099

0.335                      0.099

0.167                      0.099

下面是所附波形的参考。

VLED - L300 LED 侧的电压

PH–L300 PH 侧的电压

RSense = 0.5欧姆

 

VLED1、PH1  - VIADJ = 4mV、VIsense = 104.7mV

VLED2、PH3  - VIADJ = 501.1mV、VIsense = 106.3mV

VLED3、PH3  - VIADJ = 837mV、VIsense = 1387.7mV

波形看起来相似、电流不能低于200mA。

我们希望电流介于40mA 至200mA 之间。

纹波电流非常高,数据表建议大于75mA,这对于40mA 的工作电流来说太大了。

由于没有增加电感器尺寸的空间、我认为将开关频率(将 R306更改为100K)增加到2MHz 应该能够改善纹波。 您认为它起作用了吗? 有什么建议吗?

附加的波形如下:

e2e.ti.com/.../WaveformsTPS92512.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将此讨论移至电子邮件并关闭主题。

    -JP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jim、我已通过电子邮件向您发送了相关信息。