This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51221:最佳 Qi 无线充电器芯片5V@1A

Guru**** 2504185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51221, TIDA-00243, BQ51013B, BQ51021, BQ51020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/837615/bq51221-best-qi-wireless-charger-chip-5v-1a

器件型号:BQ51221
主题中讨论的其他器件: TIDA-00243BQ51013BBQ51021BQ51020

您好!

我们正在制造一款便携式无线设备、我们希望将其用于无线充电。

我们曾考虑过 BQ51221芯片、但担心它不支持最新协议、并且可能在产品生命周期的太早时就会过时。

该芯片需要在高达1A 的电流下提供5V 输出。 我们打算使用 TIDA-00243示例设计、直到我们发现它不是我们未来的完美选择。

我们已经有一个板载充电器芯片、因此只需要一个电源。 我们希望提供第二个选项、即我们可以向 VBUS 提供5V @ 1A 电压、而不是从 USB 电缆输入电源。

BQ51013B 可能是一种有趣的替代方案、但我不确定。

您能否推荐一款或多款器件、希望包括 TIDA-00243等参考设计?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    BQ51020 (WPC) 或 BQ51021 (WPC)是 BQ51221 (WPC+PMA)的更好替代产品。  它们具有相似的引脚排列、并且适合 TIDA-00243外形。  020和021 仅支持 WPC。  器件已通过 WPC 1.2标准认证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bill 的回答。

    那么、BQ51020 / BQ51021是否可以直接替换到 TIDA-00243电路中?

    这2个芯片之间的主要/预期区别是什么?

    我已经查看过这些内容、但对将这些内容用于新设计有一点怀疑、因为数据表显示、它们仅获得了2014年 WPC1.1认证。 是否有可用的新数据表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    51221和020-021之间的电路变化很小。

    BQ51021具有 I2C 控制接口和过操作控制、而 BQ51020是独立器件。

    这些器件经设计和认证符合 WPC1.1标准、 可通过 WPC1.2认证。  基线功率分布(5W)从1.1更改为1.2未更改 RX、添加了一些测试。  最大的变化是增加了扩展功率分布(15W)功能。 标准的新修订正在进行中。

    如果您需要此产品和未来产品的 Qi 认证、其他制造商可能更适合您的应用。  TI 对无线电源产品的支持有限。